Post Go back to editing

ADF4360-9无输出信号


我最近在调试ADF4360-9,参考信号100MHz,PFD=1MHz,想要输出75MHz信号,可是上电后没信号输出,加上FPGA控制后还是不变,另外Pin13脚电压只有0.5V左右(手册上说应该是0.6V左右),还有就是L1,L2外部电感本来我按公式计算的是振荡频率应该在76MHz左右,可是振荡出来的频率只有8MHz,我怀疑是不是电路没有振荡,所以输出信号才不正确,还有就是是L1,L2外部电感不是不是要用线绕电感才启振???求大神解答啊啊啊啊啊,急急急急急急。。。

  • 应该是VCO的谐振点部队,L1/L2必须是线绕电感

  • ,L1/L2已经换成线绕电感,可是还是不行???发现线绕电感值和环路滤波器参数也有关系。那在软件控制方面有没有什么特别要求了,它的时序我都是按datasheet写的,可是还是没结果,哎,调了好长时间了???下面是我的FPGA时序。还请大神不吝赐教啊!!!

  •    先确认数据有没有写入器件,可以配置MUX脚,让其输出参考时钟,如果能控制,说明控制时序没有问题。

  • 如楼上的建议,通过配置Muxout的不同功能, 如R divider 输出, 和N divder 输出,

    1. 看SPI是否正常写入;

    2. 参考输入是否正常;

    3. VCO是否能正常工作;

  • 请问下,我现在能够确定软件已经没有问题了,但还是没有频率输出,测试DIVOUT的R分频输出正确。我把CP单独断开了,外加了一个Vtune,但还是不起振,不知道是什么原因,感觉VCO都没工作一样??

  • 1. 检查一下供电;

    2. 你用的电感值是多少?回到你刚开始的问题,你提到你的频率是8M,有可能你用的电感值不合适;

  • 你好,我们现在需要采用ADF4360-9进行锁相环设计,我们参考了评估板给出的原理图,也就是ug-106的第9页和第十页,但有些地方没有看懂,首先是电源部分,原理图将USB正5V电压通过ADP3300-3产生VDD和VVCO电压,分别给DVDD、AVDD和VVCO供电,但很奇怪的是为何要使用那么多的0欧电阻,如R1,R13,R24,R2和R27。另外,UG-106中第三页给出的PCB貌似和实物图不同,其中没有R39和D5,难道是焊在背面?同时,在参考原理图和PCB中,三阶的环路滤波器部分的R10的位置应该如何选择,即放在背面什么位置,对环路滤波器有没有影响啊?谢谢

  • 1.  加0ohm电阻只是冗余设计, 在你们板上可以去掉;

    2.  R39/D5可省, 你拿到的EVB可能版本不同,但不会影响你的评估测试;

    3.环路滤波器的位置尽量靠近Vtune管脚,最好放在表层;

  • 非常感谢你的回复,你所说的前两个我能够明白,但环路滤波器部分,评估板上R11,C13,C14和C15是分开的啊,还有放在背面和正面应该都可以吧?只要满足靠近Vtune管脚即可?请问有没有相应的PCB资料啊,如它的gerber文件?最后我们想把射频输出设计为差分转单端,可以采用哪些方式,可以采用MiniCircuitsTC1-1-13M,或者是M/ACOMMETC1-1-13,谢谢

  • 另外,由于我们希望能够设计成比较精简的一个板子,而评估板采用两个ADP3300-3分别产生VDD和VVCO,我们可不可以去掉一个ADP3300-3,只用一个给VDD和VVCO供电?同时我看到评估板上,与芯片Pin23相连的R12电阻没有焊,那是不是意味着D5不需要进行上拉,直接与Pin23相连?拜托了,谢谢啊