Post Go back to editing

AD9858的DDS+PLL

Thread Summary

用户使用AD9858评估板中的DDS和PLL实现YTO锁频,但锁不住。ADI工程师建议检查环路滤波器参数,包括PFD率FPFD、输出频率Fout、VCO灵敏度Kvco、期望的环路带宽BW和相位裕度phi、电荷泵电流,以确保设计的稳定性。用户确认YTO输出5GHz频率,通过FPGA控制DDS和PLL,利用CP控制YTO副线圈。工程师指出PLL锁不住可能与环路滤波器有关,但也需考虑电流转换电路的响应时间。
AI Generated Content

       @使用AD9858评估板中的DDS和PLL来实现YTO(或者叫YIG)的锁频,但是目前锁不住,我想有可能是环路滤波器的问题,照着网上的资料下载了ADI计算PLL参数的软件,发现里面可以选择的芯片没有AD9858。

问题1:请问怎么计算与AD9858片内PLL结合使用的环路滤波器参数?

问题2:YTO频率锁不住,还有可能是什么问题?


谢谢!

  • 1. 要正确设计PLL的环路滤波器,请指定以下参数:1) PFD rate FPFD 2) 输出频率Fout或者反馈分频系数N 3) VCO 灵敏度Kvco,4) 期望的环路带宽BW和相位裕度phi,5) 电荷泵电流。有了这些才能计算出所需要的Cpole, Rzero, Czero。

    2) 请问您是如何实现YTO的?

  • 你好,谢谢你的耐心回答!假设我现在需要YTO输出5GHZ频率,那我用FPGA通过DA模块控制YTO主线圈,让YTO在5G附近,因为YTO主线圈没有那么精确能在5G那里稳住;接下来让YTO的输出通过16分频后作为AD9858的系统时钟,通过FPGA控制DDS和PLL,使CP去控制YTO副线圈,从而达到稳定在5Ghz处。

    顺便问下,就是PLL一般锁不住是不是很大程度上是环路滤波器的问题,用不用考虑其他问题,比如我副线圈是电流控制的,那CP出来的电流经过环路滤波器之后再转成电流,这样转成电流这个过程的电路响应时间需不需要考虑呢?该电路主要有运放和三极管组成!

  • Danvy,

    PLL锁不住的原因有很多,我们需要设计一个稳定的相位控制系统,包括响应时间,其实响应时间取决于设计的控制系统的带宽和相位裕度。

    Yiming