您好,我有一个问题如下:
鉴相频率为1MHz,环路带宽100KHz,相位裕度45度,没有锁定,用示波器(交流档)测ADF4118的CP引脚,波形如下,峰峰值为153mV的锯齿波,频率为鉴相频率。频谱上显示为一扫频信号。RF(存档问题贴专区)
环路带宽换成50KHz,10KHz,出现对应 鉴相频率的波形,峰峰值有所减小。
VCO增益为500MHz/V。测得VCO,Vtune引脚上对地电阻(用万用表)为30K。
期待大家的回答。
您好,我有一个问题如下:
鉴相频率为1MHz,环路带宽100KHz,相位裕度45度,没有锁定,用示波器(交流档)测ADF4118的CP引脚,波形如下,峰峰值为153mV的锯齿波,频率为鉴相频率。频谱上显示为一扫频信号。RF(存档问题贴专区)
环路带宽换成50KHz,10KHz,出现对应 鉴相频率的波形,峰峰值有所减小。
VCO增益为500MHz/V。测得VCO,Vtune引脚上对地电阻(用万用表)为30K。
期待大家的回答。
CP 输出应该是一个定值的电流,与RC相乘得到Vtune电压,请检查你寄存器的配置
您好,感谢您的回答,寄存器配置应该没有问题,我之前用其他的VCO调试过,能锁定。
从现象看Vtune接近0, 1) 检查环路是不是有断开的地方;或者RC的值有错误
2) 配置muxout分别为R divider, N divider看refin的输入和VCO的分频输出是否正常