Post Go back to editing

AD9361发送和接收出现反相等问题

     最近在调试AD9361遇到了一个奇怪的问题:16QAM基带信号通过TX_1A端口发送出去,然后通过SMA连接线接到接收端RX_1A上,接收端信号波形时好时坏,而且会出现反相和交叉等问题,具体如下:

  1. 信号交叉,I路反向
  2. 信号交叉,Q路反向
  3. 信号不交叉,I/Q两路都反向
  4. 信号不交叉、I/Q两路都正常

      信号交叉就是,输出端的I路与发送端的Q路波形一致,输出端的Q路与发送端的I路波形一致;

      信号反相就是,某一路信号波形取反之后才会跟发送端保持一致,下面的图片是其中一种现象:

     我的FPGA程序是:每次按下复位键首先对ad9361进行硬件异步复位,然后对寄存器重新配置,每次配置完之后都会查看0x017寄存器,显示的值为0x1A,这应该表示校准什么的都通过了吧?为什么每次复位之后,接收端的波形不是一致呢?有时候复位之后的波形很糟糕,根本看不出来是16QAM信号,而且波形畸变严重,而有时候波形还不错但会在上面四种现象中随机出现一种?是我忽略了什么了吗?

Parents Reply Children
No Data