关于AD9361发射端和接受端的调试

目前9361的配置模式为1R1T,FDD,LVDS,从状态位的检测表明9361已经处于正常工作状态,请问一下怎么进一步验证收发是否正常工作呢?目前做的是TX端载波频率设置为2.4G,自己在TX数据端加入1M的sin和cos正交信号,混频后在TX端测得2401M和2399M两个频率。RX端做了两个测试,一个是接收上面所做TX发射的信号,采到的数据组合成RX-I和RX-Q并没有发现规律,二是用信号发生器直接发送了一个2.4G的正弦信号。请问下这个测试实验应该怎么做,得到怎样的预期结果才能算是工作正常。

Parents
No Data
Reply
  • 你好,我想请教下你,为什么我的fmcomms4发布出来信号呢?

    我是通过fpga直接配置的,以data_clk作为时钟,通过dds生成4M的正弦波I、Q,然后参照上面所说的。data_clk通过

    的时序发送信号到P1-D。我的data_clk,cos_i(11 downto 0),si_q(11 downto 0),tx_frame都是通过fpga的oddr发送到ad9364的,其中tx_frame和data_clk的频率和占空比都是一致的。

    请问哈为什么我的输出端口只能看到本振,而看不到信号呢。

Children
No Data