关于hmc765的问题

用hmc765LP6CE得到一个8GHz的信号,但是遇到了一些问题,具体如下:

     (1)根据datasheet上的调谐电压与输出频率的关系,输出8GHz的信号,只需要4V的电压,但是实际操作中发现,需要5.4V左右才能输出到8GHz的信号。

     (2)向寄存器里面写数,分别向Reg09、Reg02、Reg03寄存器写数,最后写入Reg03寄存器,有时候能够锁定,有时候不能锁定。电路参考芯片的参考电路图设计,检查无焊接问题。环路采用无源环路和正向放大的环路两种,均是有时候能锁定,有时候不能锁定。

      主要问题就是以上两点,想要弄清楚到底是哪里出了问题。

  • 问题一其实不是什么大的问题,只是觉得和datasheet的数据有一定偏差,而且换过4、5个片子均是在5.4V左右

    主要是问题二,如您所说,进芯片的控制电压均用电压表打过,都是正常。参考输入是100MHz,7dBm的样子,也是正常。您说的3、4点应该都是环路的问题,环路是采用环路仿真软件计算得出的。进芯片的数据端用示波器测试过,方波挺标准,数据也正确的。最后也就是问题了,给数据的时候,其他寄存器都配置好,最后给N的时候,重复多次传递N的值,有时候能够锁定,并且相噪也不错,但是这个时候再给一次N的值,就会不锁。并且大多数情况下,传递N的值的时候,输出频谱不会有变化。也试过改版以及其他方法,均是一样,希望能得到解决。

  • 0
    •  Analog Employees 
    on Mar 1, 2016 1:16 PM over 5 years ago


    1. 这个Vtune电压跟温度相关, 而且芯片与芯片之间也有差异

    2. 不能锁定的原因有很多种,寄存器配置是一种, 参考输入是否稳定,以及幅度是否合适, 环路的参数是否合适(注要是相位裕量) , 不能锁定时,请检查以下一个方面:

    1). 各电压是否正常;

    2).  参考输入

    3). VCO 反馈回路是否正常;

    4). 环路滤波器的参数,通过ADIsimPLL仿真