Post Go back to editing

ADF4360-0的使用问题

由于是第一次使用,很模糊,我想知道这些问题:

1、ADF4360-0的参考频率是由外界的晶振输入的吗?一般常用什么晶振

2、ADF4360-0的微控制器,我想用官方推荐的ADUC812,它的程序是通过什么写入的?评估板还是??

3、我买了4360-0的评估板,评估板具体有哪些作用好处呢?

本人就是个小白,我知道问题都很低级,希望各位大神和官网技术人员耐心给我解答!先谢谢了

Parents
  • 1、ADF4360-0的参考频率是由外界的晶振输入的,可以采用16MHz的晶振

    2、ADF4360-0的微控制器,通过编译工具写入MCU  ADuc812 

    3、我买了4360-0的评估板,评估板的好处是可以直接通过电脑进行配置,不需要使用MCU之后再做控制, 评估板的控制方式更直接 可视化

Reply
  • 1、ADF4360-0的参考频率是由外界的晶振输入的,可以采用16MHz的晶振

    2、ADF4360-0的微控制器,通过编译工具写入MCU  ADuc812 

    3、我买了4360-0的评估板,评估板的好处是可以直接通过电脑进行配置,不需要使用MCU之后再做控制, 评估板的控制方式更直接 可视化

Children
No Data