AD9361 lvds模式接口。
之前用ad9361时至调试了cmos接口,现在调试一下lvds模式。
接口模式 : 2r2t 每个通道数据率(40×2×12bit)i/q两路,fdd模式
我产生2个单载波信号,发射通道0调制1m中频,通道2调制2m中频,发射本振为1800m,从频谱仪中看到2个通道发出的信号均是1800m,幅值为-9dbm(我衰减了20dbm),所以幅值是对的。然后我用发射自测模式测试一下,发现测试模式是可以调制上去的,(自测模式输出1801.2m)。
从这个现象我是不是可以得出这样的结论
(1)寄存器配置没有问题,自测模式测试通过
(2)发射管脚配置没有问题,非自测模式程序,发射通道可以发出-9dbm的信号
(3)接口时序应该有问题吧
希望专家可以回复,解答