Post Go back to editing

AD9361高低温循环测试时,中心频点出现偏重漂移

使用AD9361进行LTE产品开发,在进行产品的高低温循环测试时,发现射频的中心频点出现严重漂移导致无线链路中断,详见附件图片(1795M正常.jpg 和 1795M异常.jpg,中心频点偏移大于1MHz)。

1795M正常.jpg

1795M异常.jpg(图中纵向一格约3MHz,图中中心频点至少偏移了1.4MHz)

在射频正常和异常时测试测试ADI芯片输入的19.2M 恒温晶振,19.2M晶振频率输出正常,频率偏差小于4Hz;

设备重新启动(重新进行ADI配置后),ADI输出的中心频点恢复正常;

实际测试,温度有低变高,中心频点正偏;温度有高变低,中心频点负偏

问题:在正常使用过程中,温度变化特别是温度快速变化;ADI的中心频点该如何试试矫正?

Parents
  • 特定温度下,是否会发生 Frequency Drift ?

    发生频率漂移时,PLL 是否正常锁定?

    上电后,在初始化之前,尝试先复位芯片——施加逻辑低电平至复位引脚 ResetB ,持续时间至少 1us,并在恢复至高电平后至少 1us 内不对器件进行任何编程。

Reply
  • 特定温度下,是否会发生 Frequency Drift ?

    发生频率漂移时,PLL 是否正常锁定?

    上电后,在初始化之前,尝试先复位芯片——施加逻辑低电平至复位引脚 ResetB ,持续时间至少 1us,并在恢复至高电平后至少 1us 内不对器件进行任何编程。

Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.