目前用到一款有源倍频器HMC368,pHEMT的MMIC,其中pin21和23为Vg1和Vg2,也就是pHEMT的栅压,我看到数据手册上要求的Vg口供电为负压,-2~0V,这个栅压应该是影响漏电流大小的,由于不是很懂pHEMT,所以想问问Vg的大小是不是直接影响漏电流然后影响有源倍频器的输出功率。
如果一定要-2~0V的负压供电,有没有合适的方案提供,谢谢
求高手指教
目前用到一款有源倍频器HMC368,pHEMT的MMIC,其中pin21和23为Vg1和Vg2,也就是pHEMT的栅压,我看到数据手册上要求的Vg口供电为负压,-2~0V,这个栅压应该是影响漏电流大小的,由于不是很懂pHEMT,所以想问问Vg的大小是不是直接影响漏电流然后影响有源倍频器的输出功率。
如果一定要-2~0V的负压供电,有没有合适的方案提供,谢谢
求高手指教
该器件确实是通过调整Vg获得不同电流的,进而会影响到内部放大器的增益,功率。
ADI现在推出了专门为需要负压控制的LNA或者PA供电的芯片,可提供自动偏置。
型号HMC980,HMC981,链接如下:
http://www.analog.com/cn/products/power-management/linear-regulators/hmc980lp4e.html
http://www.analog.com/cn/products/power-management/linear-regulators/hmc981lp3e.html
具体应用可以参考如下电路: