补充,基于上图: 我把RT电阻去掉,直接短接VOUT与VSET,然后并联1M电阻,均有该现象。
但是我把PIN4脚VPOS的电容C6去掉,发现没有了,但是检波功能也失效了。
pin4当然不能去掉,那是供电。
pin7/pin8连在一起没有问题。 系统中有没有500kHz的电源? 要不关掉系统电源,用外部电源直接给ad8313?
谢谢,我是把PIN4脚的滤波电容去掉了,10R电阻并没有去掉。
电源我试了,我用安捷伦的电源分析仪专门供电测试了,也是存在这种现象,我把周围的可引起的干扰的电子设备都关了,也存在。
请问下,你用这个芯片测试时,出现过这个问题没有呢,您手里还有没有这样的板子呢,能否借用或者我们出费用购买或租借测试一下呢?万分感谢。
这是个很成熟的器件了,10年前我用过,没有这样的问题。不过当时后面有个简单的RC滤波器。我还是怀疑电源导致问题,将电容去掉就不能工作有点意外, 要么就是器件坏了。
一片有这样的问题还是所有的都用问题? 能不能找代理商申请个demo测试下?
我换了两种电源,安捷伦和普通的LDO做的电源都存在。
是的,我把电源的电容去掉就不能工作了。手里两套板子,都存在同样的现象。
如果实在不行,就只能购买评估板了。
非常感谢。