图一中U2是ADF4351,U6和U8是两个串联的射频开关HMC347,两个开关中心距是6mm,一个HMC347在2.4GHz隔离度大概50多dB,C44这边是ADF4351频率源的输出,是个连续的2.42GHz信号,功率是0dBm,2个HMC347开关在同一个FPGA控制信号的控制下形成一个20ns宽的矩形脉冲,矩形脉冲内截取的是一段20ns宽的ADF4351的2.42GHz正弦波,但是在2个HMC347都关断的情况下,C74这边居然还有-40dBm的2.42GHz信号,如图二,
我的问题是:
- 2个HMC347串联在2.4GHz隔离度大概有100多dB呢,为什么C74这边居然还有-40dBm的2.42GHz信号呢?
2.请问各位经验丰富的工程师我的这个设计还有哪些问题?
3.我还想换一个设计方式就是用高速的DAC+IQ调制器来产生这样一个信号,能否帮我推荐一些ADI的相关器件,或者其他宝贵的设计方案。