通过I2C无法访问ADN2855,请问需要注意那些条件?
通过I2C无法访问ADN2855,请问需要注意那些条件?
建议用示波器测试下再读写时候的二根线时序是否正常,
另外芯片是否需要上电复位的?
Hi Lbzhuo,
下图通过0x80来读ADN2855的时序图,无应答。无法通讯。
下图同样通过0x80来读ADN2915芯片的时序图,芯片有应答,通讯正常。
从ADN2855的功能框图看reset不是芯片的复位功能,请帮忙确定reset的功能和应用。谢谢!
Thanks & Best Regards.
Jack Lai
发件人: lbzhuo
发送时间: 2016-12-01 17:43
收件人: 裕良 赖
主题: Re: ADN2855 I2C通讯问题 -
中文技术支持
Re: ADN2855 I2C通讯问题
created by lbzhuo in RF和IF专区 - 查看全部讨论
建议用示波器测试下再读写时候的二根线时序是否正常,
另外芯片是否需要上电复位的?
通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息
如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。
在 RF和IF专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持
此電子郵件是由 中文技术支持 傳送,因為您是註冊的使用者。
您可以立即取消訂閱,位置為 中文技术支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定
这种芯片一般都是需要复位的,开机复位下,这颗应该是高电平复位,你可以外部硬件拉高试下
可能会影响I2C