关于ad9361的I和Q数据的要求?是否一定要求需要是幅度相等相位相差90度的正交信号?
如果是一定要求正交,如何处理I Q两路的QPSK信号调制,例如I = 0,Q = 1的时候也就是基带信号I = 0 * SIN(X),Q = 1*SIN(X)的时候怎么处理的?是否就已经不可以这样处理?如果不可以,请问是怎么样处理的?是否直接把调制完的已调信号直接相移90度再分别发给I Q输入端?
关于ad9361的I和Q数据的要求?是否一定要求需要是幅度相等相位相差90度的正交信号?
如果是一定要求正交,如何处理I Q两路的QPSK信号调制,例如I = 0,Q = 1的时候也就是基带信号I = 0 * SIN(X),Q = 1*SIN(X)的时候怎么处理的?是否就已经不可以这样处理?如果不可以,请问是怎么样处理的?是否直接把调制完的已调信号直接相移90度再分别发给I Q输入端?
这个是讲QAM,并不是说IQ。
AD9361能支持包括QAM在内的信号发射/接收,这些信号的输入/输出形式是I/Q数据。但AD9361本身不做QAM的调制。
这个是讲QAM,并不是说IQ。
AD9361能支持包括QAM在内的信号发射/接收,这些信号的输入/输出形式是I/Q数据。但AD9361本身不做QAM的调制。