Post Go back to editing

有关AD9371片间射频同步的问题,迫切希望能够得到解答。谢谢!

AD9361的user manual(UG570)文件的第87页有一段话:“IF the MCS RF Enable bit is set then the RF LO dividers will remain enable  in the alert state.this will allow for the RF phase relationship between multiple devices to remain constant thoughout operation.” 

从文意可知:虽然多片间做不到射频LO的相位相同,但是每次上电后,可以通过寄存器设置,保证片间的相位关系在工作过程中恒定。这样我们就有可能通过自检与校正将此固定的相位差在基带的处理软件中减掉。

我想问的是:AD9371的User manual(UG992)中并没对此有明确说明,但是是否也有类似的寄存器设置机制让片间的射频相位关系在工作中保持恒定?

这样就可以上电工作后校正一次就可以了,而不需要不停的校正。我认为这个特性对于应用非常重要,AD9361拥有的很有用的机制,在AD9371不应该没有了吧?

这个问题对我很重要,也很迫切,希望能得到明确的解答。谢谢!

  • AD9361的MCS功能只能保证数字部分是同步的,RF部分保持相位固定。但还是需要外部校正,例如说各个AD9361的增益不同,可能相位也不同。

    AD9371也有同样的MCS功能, UG的figure26是MCS的硬件连接,MYKONOS_enableMultichipSync函数实现MCS功能。

  • 也就是说,AD9371也可以通过同样的寄存器设置机制,让多片间的RF部分的相位关系在工作过程中不会随着长时间工作或外界环境温度的变化而改变,即保持恒定,是吗?

    您的回答中只说了AD9361的RF部分片间相位差可以保持固定,但没有明确说AD9371的MCS功能也可以使RF部分保持相位固定。这一点,我还是希望您能给出更为明确的答复。

    您说的还是需要外部校正,是要将片间RF的相位差通过自检的方法测出来后,用一些软件的方法校正掉,是吗?因此如果确实工作过程中不变,那我只要校正一次就够了。对吧?

    AD9371如果可以保持片间RF相位固定,是否也是通过MYKONOS_enableMultichipSync函数将MCS RF Enable bit 进行了置1实现的?

    非常感谢您的指导!