原始波形,两路一样,只是有相位差
经过AD9361之后的波形
求大神分析下有可能是什么原因造成的,增益?滤波器?
不甚感激
已经找到原因啦,是因为载波与本地载波存在相位差造成的……
不过还想问一下,因为用的是一块板子,收发回环,是什么原因造成这种相位差的呢?
有9361内部器件、电路等原因,不可能做到100%一样。
想问下大佬,这种是如何配置的呀?因为我发现我AD9361接收到的信号和AD9361发送的信号波形不是很像,这种是配置原因吗??