Post Go back to editing

RF放大器 HMC1099

请教ADI的专家,HMC1099这颗芯片,采用28V供电,这颗芯片有 >10W@50Ω 的输出能力,换算后电压摆幅是否能达到约 63Vpp输出RF信号,还是说只能输出不超过28Vpp的RF信号

  • 对于 HMC1099,在 28V 供电条件下,器件额定饱和输出功率约 40dBm(10W)。对于 50Ω 负载,该功率对应的正弦波电压约为 22.4Vrms,即约 63Vpp。虽然供电电压为 28V,但由于 HMC1099 为 GaN RF 功率放大器,输出级结合内部匹配网络工作,RF 电压摆幅并不受简单的 VDD 限制,输出端口出现高于电源电压的交流摆幅是正常现象。因此,从 50Ω 输出端口观察到约 63Vpp 的 RF 信号在理论上是合理的,并不意味着器件只能输出不超过 28Vpp 的 RF 电压。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.