Post Go back to editing

AD9361中RFPLL时钟设置

在noOS例程中,设定RFPLL时钟频率时,调用函数

int32_t ad9361_rfpll_int_set_rate(struct refclk_scale *clk_priv, uint32_t rate,uint32_t parent_rate)

在这个函数中,计算分频系数前,调用了一个函数ad9361_from_clk()

这个函数是把频率扩大成2倍,这是个什么原因啊?

Parents
  • AD9361 的实际本振频率由 RFPLL VCO 经过内部 LO Divider 分频后得到,因此在计算 PLL 的整数分频值和小数分频值之前,驱动需要先将用户设置的 LO 频率转换到对应的 VCO 工作频率域。

    ad9361_from_clk() 的作用实际上是完成时钟树节点之间的频率换算,将用户配置的 LO 频率映射到 RFPLL 内部用于计算的频率。例如,当内部时钟树存在 RFPLL → RFPLL/2 → LO 的关系时,驱动在进行 PLL 参数计算时需要恢复到上一级时钟节点的频率,因此会看到频率乘以 2 的处理。

    因此,这里的 ×2 操作属于驱动内部时钟树和 PLL 配置过程的一部分,用于计算正确的 RFPLL 参数,并不代表最终输出频率会变为用户设定值的两倍。最终输出的 LO 频率仍然是用户配置的目标频率。

    ...

Reply
  • AD9361 的实际本振频率由 RFPLL VCO 经过内部 LO Divider 分频后得到,因此在计算 PLL 的整数分频值和小数分频值之前,驱动需要先将用户设置的 LO 频率转换到对应的 VCO 工作频率域。

    ad9361_from_clk() 的作用实际上是完成时钟树节点之间的频率换算,将用户配置的 LO 频率映射到 RFPLL 内部用于计算的频率。例如,当内部时钟树存在 RFPLL → RFPLL/2 → LO 的关系时,驱动在进行 PLL 参数计算时需要恢复到上一级时钟节点的频率,因此会看到频率乘以 2 的处理。

    因此,这里的 ×2 操作属于驱动内部时钟树和 PLL 配置过程的一部分,用于计算正确的 RFPLL 参数,并不代表最终输出频率会变为用户设定值的两倍。最终输出的 LO 频率仍然是用户配置的目标频率。

    ...

Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.