软件定义无线电中文技术资料一站式分享

软件定义无线电中文技术资料一站式分享 by ADI_Amy

软件定义无线电(SDR)为无线通信技术编织出一幅美好的蓝图,随着技术的进步,这个蓝图正在变成现实。2013年9月,ADI推出一款面向软件定义无线电(SDR)应用的革命性解决方案——AD9361射频捷变收发器,并随后推出1 x 1 通道高性能、高集成度RF捷变收发器AD9364。这些革命性的突破产品,为该蓝图的实现产生了极大的推动力!

这里,版主搜集了一些ADI关于SDR的技术资料,供大家参考、学习,也欢迎大家补充哦,一起打造我们的资料共享互通平台。

 

中文技术资料

1.        ADI的软件定义无线电解决方案

http://www.analog.com/static/imported-files/zh/overviews/Software-Defined-Radio-Solutions-From-ADI-Press_cn.pdf

软件定义无线电(SDR)采用RF至基带收发器和数字处理器架构,提供可重复使用且(在某种程度上)适应未来发展的无线电平台。SDR可改善系统性能、缩小系统尺寸,同时利用可即刻量产的硬件和软件参考无线电设计,最大程度降低设计风险,缩短产品上市时间。高端军工电子、有线和无线通信以及工业和仪器仪表应用已采用SDR作为其基本无线电解决方案。

本篇文章深入广泛地介绍了ADI的软件定义无线电承诺:我们提供快速开发和原型制作板、用于分立式设计的IC产品以及经过测试的参考设计。

2.        AD9361/AD9364设计文件

http://www.analog.com/zh/rfif-components/rfif-transceivers/products/AD9361-Integrated-RF-Agile-Transceiver-Design-Res/fca.html

AD9361 (2 x 2) 和 AD9364 (1 x 1) 是高性能、高度集成的RF Agile TransceiverTm捷变收发器,集成RF前端、灵活的混合信号基带部分和频率合成器。它们的可编程性、捷变性和宽带宽能力使其成为多种收发器应用的理想选择,包括无线基站、RF仪器仪表和航空航天与防务系统。

上面链接中包含采用这两种器件进行系统原型制作和/或信号链设计所需的全部设计资源。强烈建议设计之前首先下载并仔细查看AD9361或AD9364设计文件包。

3.        Ettus客户案例研究——完善的平台、成熟的工具加速SDR探索与开发

http://www.analog.com/static/imported-files/zh/overviews/Customer-Success-Story-Ettus_cn.pdf

基本SDR架构看上去相对简单(或者至少从原理图上看是这样),直接将放大后的RF信号数字化,无需下变频和使用本地振荡器,或者通过任何由硬件驱动的调谐,然后采用不同算法对结果数字化处理。然而,对于想要探索SDR潜力、评估其适用性,甚至开发他们自有应用的硬件和软件工程师而言,有一个挑战:将所有的硬件和软件准备就绪是极为困难的。在带宽、动态范围、位数和其他性能参数方面,对模拟信号链元件的要求非常严格。

 

 

4.        EPIQ客户案例研究——高级收发器IC实现紧凑型、多通道宽带方案

http://www.analog.com/static/imported-files/zh/overviews/Customer-Success-Story-Epiq_cn.pdf

中文视频

1.        AD9361 RF 捷变收发器

http://videos.analog.com/video/chinese/2833133107001/AD9361-RF-/

该视频会让您了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。

2.        AD9361 RF 收发器和配套生态系统

http://videos.analog.com/video/chinese/2833306646001/AD9361-RF-/

观看该视频概要了解AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板,一款面向新型AD9361 RF收发器的配套生态系统。该快速原型制作环境支持多种通信协议,可使上市时间从几个月缩减到几天。

中文技术文章

1.      突破性技术和良好产业生态系统正在扫清软件定义无线电普及的障碍

http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tech_articles/ADI_feature_SDR_Jul_Edited.pdf

2.      多频段模拟前端使单芯片无线电离现实更近一步

http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tech_articles/MS-2581_cn.pdf

3.      半桥配置隔离端的供电

http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tech_articles/MS-2663-1_cn.pdf

为半桥配置的高端栅极供电起初似乎是一项棘手的任务,因为大部分系统都有较高的电平转换和驱动强度要求。本文的论述将会让您能够实现这一目标的可行解决方案。

4.      超低功耗开启高速隔离应用之门

http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tech_articles/MS-2644_cn.pdf

长久以来,隔离一直被设计师视为一个必不可少的负担。说它必不可少是因为,它可以使电子元件变得安全,以便任何人都能使用。说它是个负担是因为,它会限制通信速度,消耗大量电能,并占用较大的电路板空间。基于老技术的光耦合器,甚至许多较新的数字隔离器,其功耗非常高,致使某些类型的应用失去了可行性。

在本文中,我们将考察超低功耗隔离领域的最新发展,其与现有技术的关系,以及其实现方式。同时,我们还将探讨可以从这类新器件受益的多种应用。

 

在线研讨会 Webinar

1.        利用AD9361开发多路输入多路输出(MIMO)系统

回放:http://seminar.eepw.com.cn/seminar/show/id/248

随着软件定义无线电(SDR)和多路输入多路输出(MIMO)越来越盛行,对通道分集的需求越来越高。

本研讨会将详细介绍如何使用多个AD9361器件创建NxN MIMO系统,并探讨设计中需要权衡的一些问题。 AD9361是一个完全集成的2x2 MIMO收发器。 该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。

 

2.      集成式软件定义无线电

回放:http://www.chinawebinar.com/landing/100023.HTM

本研讨会介绍将RF到基带的高速模拟信号链与FPGA数字信号处理相结合,可用于无线通信。话题涉及高速模拟信号链、直接变频无线电架构、高速数据转换器接口以及软件定义无线电中的FPGA数字信号处理。演示使用新一代的模拟器件高速数据转换器、RF和时钟器件以及Xilinx Zynq-7000 SoC。其它话题包括调制器/解调器导致的系统问题,特别是温度和频率变化造成的影响。探讨可以减少这类问题影响的工厂和现场算法,尤其是“一劳永逸”的工厂预制算法。

中文数据手册Datasheet下载

AD9361: RF捷变收发器

http://www.analog.com/zh/rfif-components/rfif-transceivers/ad9361/products/product.html

AD9361是一款面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频(RF)Agile TransceiverTm捷变收发器。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。

AD9361工作频率范围为70 MHz至6.0 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,支持的通道带宽范围为不到200 kHz至56 MHz


RE: 软件定义无线电中文技术资料一站式分享 by ADI_Amy:

论坛中关于SDR的热门讨论

 

1、话题讨论——畅谈软件定义无线电,那些您知道的、您最关心的……

 

2、软件定义无线电(SDR)应用的革命性解决方案——射频捷变收发器AD936x,大家都关心啥?


RE: 软件定义无线电中文技术资料一站式分享 by ADI_Amy:

继续推荐:

全面了解基于射频捷变频收发器AD9361的软件定义无线电解决方案

软件定义无线电,那些您不得不熟悉的产品、技术与设计资源……

软件定义无线电技术的革命性产品——射频捷变频收发器AD9361

图解软件定义无线电技术的革命性产品——射频捷变频收发器AD9361

 

 

  • Created
Was this helpful?

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.