Post Go back to editing

图解RF收发器AD9371评估系统

ADI发布的RadioVerseTm品牌之RF收发器AD9371,是一款高度灵活的运营商级片上系统无线电解决方案,在标准工作条件下可实现300MHz到6GHz的宽RF调谐范围、100MHz信号带宽,可以取代或消除多达20个分立无线电器件,且能用作多种应用和标准的通用设计平台。

为了让更多的朋友,了解这究竟是一款什么神器,今天借助ADI无线电收发器部门的高级应用工程师Tom Karpus的讲解来做一次AD9371评估系统的介绍,也从从侧面认识下AD9371。

首先我们来认识一下,AD9371评估卡究竟长的帅不帅?请看下图:

当然还需要一块Xilinx ZC706母板(EK-Z7-ZC706-G)来一起构成AD9371评估系统,连接好时钟,开始软件设置。

点击连接按钮,将评估软件与母板上的FPGA连接上,待到所有软件设置完,就可以点击编程器件,编译成功后就可以进入“发射数据”选项卡,设置好发射机信号。

完全设置正确的情况下,点击提交后播放,就可观察信号的频谱以及时域波形。

点击链接可以观看Tom Karpus的完整演示。

http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5066584065001.html

如果您还没有看足够,可以访问:

http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/integrated-transceivers-transmitters-receivers/wideband-transceivers-ic/ad9371.html

带观测路径功能的集成式双通道RF收发器:AD9371

AD9371是一款高度集成的宽带RF收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器和测试和数字信号处理功能。IC提供FDD和TDD应用中3G/4G微和宏基站设备所需的灵活高性能和低功耗组合。该器件的工作频率范围为300 MHz至6000 MHz,涵盖大部分特许执照和免执照蜂窝频段。此IC支持最高100 MHz接收器带宽。另外,它还支持带宽高达250 MHz的观测接收器和发送频率合成,能够适应数字校正算法。

该收发器由宽带直接变频信号路径组成,拥有首屈一指的噪声系数和线性度。每个完整的接收器和发射器子系统都内置直流失调校正、正交误差校正功能和可编程数字滤波器,消除了在数字基带中提供这些功能的必要性。它集成了一些辅助功能,如辅助模数转换器(ADC)、辅助数模转换器(DAC)和通用输入/输出(GPIO),可提供额外的监控和控制功能

欲了解该产品更多请点击:

http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/integrated-transceivers-transmitters-receivers/wideband-transceivers-ic/ad9371.html

附上完整设计文件资源包:

http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/001/integrated-rf-agile-transceiver-design-resources.html

应用笔记推荐:集成式ZIF、RF至比特、LTE、广域接收机分析和测试结果

http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-1354_cn.pdf

内文重点关注了基于集成式零中频(ZIF)、RF至比特、IC (AD9371)的多载波广域LTE接收机的性能分析和测试结果。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.