Post Go back to editing

厉害了我的ADI!六天时间三款标杆性射频新品,惊艳到你吗

六天时间(4月28日到5月3日),我大ADI推出了三款射频新品,这速度杠杠滴!而且,性能都堪称标杆性滴哦,厉害了我的ADI!!

看看吧,这些这三个新品的新闻标题,有木有惊艳到你涅——

ADI公司的28纳米数模转换器为下一波宽带软件定义系统树立新的性能基准

宽带RF合成器具有精简的系统尺寸、全面的设计功能以及高达13.6 GHz的出色性能

28纳米CMOS模数转换器推动下一波宽带软件定义系统,并树立新的性能基准

牛牛牛~

小编必须整理分享给大家,走起

(ADC最新品AD9208)大家都知道ADC应用于高频领域,性能要求都特别高,一不小心ADI又树立了新的性能基准。RF ADC AD9208(专为千兆赫兹带宽应用而设计,能够满足4G或5G多频段无线通信基站对更高频谱效率的需求)!

业内首次采用28纳米CMOS工艺集成,功耗仅为其他解决方案的一半,不解释!

AD9208可实现业界领先的带宽和动态范围,覆盖最多的信号频段数,还具有适用于分集射频接收和I/Q解调系统所需的低噪声频谱密度的特点。

双通道、14位AD9208,具有行业标准接口,便于设计师灵活选择处理器平台,采样速度高达3.0 GSPS,便于实现直接RF信号处理架构,并且还提供高速过采样功能。这样可简化前端滤波,从而降低接收机的设计复杂度和系统总成本。同时AD9208还可实现6 GHz以上宽带信号的直接RF采样,灵活性更高,可省去混频器,通过内部时钟分频器和可选RF时钟输出简化系统设计。

AD9208产品特点

  • 超宽的全功率模拟输入带宽,支持高达9GHz的IF信号采样(-3dB点)
  • 多达96个抽头的可编程有限脉冲响应(FIR)滤波器模块,可针对通道均衡和/或正交误差校正进行配置
  • 四个集成宽带抽取滤波器及48位NCO模块,支持多频段接收机
  • 相位相干快速NCO切换可通过GPIO引脚使能
  • JESD204B(子类1)编码串行数字输出:支持通道速率最高达16Gbps/通道
  • 用于改善系统热管理的片内温度二极管。

没看够,不要急哈,点击下面链接,可以获取更多AD9208信息!

http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/high-speed-ad-10msps/AD9208.html

Parents Reply Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.