Post Go back to editing

厉害了我的ADI!六天时间三款标杆性射频新品,惊艳到你吗

六天时间(4月28日到5月3日),我大ADI推出了三款射频新品,这速度杠杠滴!而且,性能都堪称标杆性滴哦,厉害了我的ADI!!

看看吧,这些这三个新品的新闻标题,有木有惊艳到你涅——

ADI公司的28纳米数模转换器为下一波宽带软件定义系统树立新的性能基准

宽带RF合成器具有精简的系统尺寸、全面的设计功能以及高达13.6 GHz的出色性能

28纳米CMOS模数转换器推动下一波宽带软件定义系统,并树立新的性能基准

牛牛牛~

小编必须整理分享给大家,走起

(ADC最新品AD9208)大家都知道ADC应用于高频领域,性能要求都特别高,一不小心ADI又树立了新的性能基准。RF ADC AD9208(专为千兆赫兹带宽应用而设计,能够满足4G或5G多频段无线通信基站对更高频谱效率的需求)!

业内首次采用28纳米CMOS工艺集成,功耗仅为其他解决方案的一半,不解释!

AD9208可实现业界领先的带宽和动态范围,覆盖最多的信号频段数,还具有适用于分集射频接收和I/Q解调系统所需的低噪声频谱密度的特点。

双通道、14位AD9208,具有行业标准接口,便于设计师灵活选择处理器平台,采样速度高达3.0 GSPS,便于实现直接RF信号处理架构,并且还提供高速过采样功能。这样可简化前端滤波,从而降低接收机的设计复杂度和系统总成本。同时AD9208还可实现6 GHz以上宽带信号的直接RF采样,灵活性更高,可省去混频器,通过内部时钟分频器和可选RF时钟输出简化系统设计。

AD9208产品特点

  • 超宽的全功率模拟输入带宽,支持高达9GHz的IF信号采样(-3dB点)
  • 多达96个抽头的可编程有限脉冲响应(FIR)滤波器模块,可针对通道均衡和/或正交误差校正进行配置
  • 四个集成宽带抽取滤波器及48位NCO模块,支持多频段接收机
  • 相位相干快速NCO切换可通过GPIO引脚使能
  • JESD204B(子类1)编码串行数字输出:支持通道速率最高达16Gbps/通道
  • 用于改善系统热管理的片内温度二极管。

没看够,不要急哈,点击下面链接,可以获取更多AD9208信息!

http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/high-speed-ad-10msps/AD9208.html

  • DAC界的全新AD9172,也是一款基于28纳米工艺集成的哦,这款器件可提供远优于其他解决方案的一流动态范围、信号带宽以及低功耗,因此树立了新的性能基准。

                            

    这款双通道、16位、12 GSPS AD9172可提供高达6GHz的直接RF信号合成,省去了IF至RF的上变频级和LO生成。这样可简化整体RF信号链,同时降低系统总成本。AD9172能在这些RF频率上保持卓越的线性度和噪声性能,为系统架构师提供最高水平的可配置性。独立数控振荡器(NCO)模块、数字增益控制、每个输入通道具有多种插值滤波器组合,这为设计师提供了一系列丰富的信号处理选项,便于其灵活处理模拟域和数字域之间的信号链分割,进一步帮助系统设计师成功开发软件定义平台。

    AD9172可满足千兆赫兹带宽应用的需求,并且可实现更高的频谱效率以满足4G/5G多频段无线通信基站和2 GHz E-band微波点对点回传平台的需求。此外,AD9172还可为要求较大侦测范围的防务电子应用提供解决方案。

    关键是“这两道菜搭配一起吃的话,口感更好,消化吸收更佳”!即AD9208可与AD9172配合使用。

    AD9172产品聚焦

    • 支持单频段和多频段无线应用,每个RF DAC具有3个可旁路复数数据输入通道,最大复数数据输入率达1.5 GSPS。每个输入通道具有1个独立的NCO
    • 可选插值滤波器提供高达8x的可配置数据通道插值,提供高达12x的可配置主通道插值,以支持全套输入数据速率
    • 主通道48位NCO可在DAC速率下工作,支持高达6GHz的频率合成
    • 灵活的8通道15 Gbps JESD204B(子类0与子类1)接口,也支持适用于更大数据吞吐量的12位高密度模式
    • 高性能、低噪声片内锁相环(PLL)时钟倍频器支持12 GSPS DAC更新速率,并提供分频比可选的观测ADC时钟驱动

    我描述得或许不到位,感兴趣的可以点击以下链接一探究竟!

    http://www.analog.com/cn/products/digital-to-analog-converters/high-speed-da-converters/ad9172.html

    继续走起哈,最后一款新品是?

  • 新一代宽带合成器ADF5356,基于ADI公司专有的高级SiGe BiCMOS工艺开发,具有业界领先的VCO相位噪声(-113 dBc/Hz @ 100 kHz失调,5 GHz下),集成rms抖动仅为97 fsec(1 kHz至20 MHz),整数通道噪底为-227 dBc/Hz。相位检测器杂散电平低于-85 dBc典型值,而相位检测器对照频率可高达125 MHz。

                            

    ADF5356产生的RF输出为53.125 MHz至13.6 GHz,频率范围中无任何间隙,因此该器件可作为多频段合成器使用,无需多个特定频段VCO/合成器产品,可减少元件数量、节省电路板空间并降低功耗。由于ADF5356可提供卓越的PLL品质因数(FOM)、超低VCO相位噪声、极低整数边界和相位检测器杂散以及高鉴相频率,因此,既可以实现理想的宽带范围,又无损于其工作性能。

    看了这么多,可能还不是很清楚,没关系我们可以看看前代产品ADF4356的应用方案和论坛网友们的讨论!

    网友关于ADF4356使用谈论:https://ezchina.analog.com/message/45299

    ADF4356评估板使用手册:http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/EV-ADF4356SD1Z-UG-1062.pdf

    RF输出高达13.6 GHz!它将是多频段合成器新款(爆品),更多信息请点击:

    http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/pll-synth/plls-w-integrated-vcos/ADF5356.html

    点赞走起

  • 666,都是非常好的产品。ADI在射频方面还是6的很

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.