最近因工作原因,接触到NI的最新的第二代向量信号收发器,特别亲切——这里面可是用了100 多款ADI的元器件哦!
性能大幅提升,超级紧凑的外形尺寸,里面有ADI的超越一切可能的努力啦!
下面是咱们的官微报告,大家感受下——
National Instruments 为工程师和科学家提供了目前所需的创新工具,帮助他们打造突破性的解决方案,开创美好未来。NI 的设计和测试仪表旨在为 5G 的研发工作提供支持,这也是公司致力于打造 5G 未来的又一力证。
National Instruments 的第二代向量信号收发器 (VST) 系列便是其中一员。RF VST 将包含RF 信号发生器、RF 信号分析仪和用户可编程 FPGA在内的多个仪表组合到单个双插槽 PXI 模块中。同样,基带 VST 也将基带 IQ 信号发生器、基带 IQ 数字转换器和用户可编程 FPGA 组合到一个双插槽模块中。两种仪表的独特设计使工程师能够通过加快测量速度和降低设备成本来降低测试花费。
凭借高性能和可重新编程特性,工程师能够通过单个集成解决方案开发适用于多种蜂窝标准(包括 3G、4G、LTE、5G 以及 WiFi 和蓝牙)的测试和特性描述程序。由于第二代 VST 可以通过软件快速适应每项新标准,因此可以显著加快 5G 原型设计和测试开发进程。
由此带来的效率和性能提升可缩减测试时间和成本,加快最先进设计的上市速度。全球多所大学以及多家企业都已对这一成果做出了印证,National Instruments 可重新编程仪表正在为大规模 MIMO、毫米波、信道探测和波形开发中的 5G NR(新无线电)原型设计提供大力支持。
随着 5G 技术的不断演进,第二代 VST 的性能和灵活性可使其适应不断变化的标准,成为面向未来、能够应对未来5G严峻挑战的理想测试设备。
性能。合作。器件。
Analog Devices 提供的 100 多款元器件为第二代 VST 性能的大幅提升以及外形尺寸的缩小提供了有力支撑。除了这 100 多款优化解决方案,Analog Devices 与 National Instruments 之间深厚的合作关系同样十分重要。正是通过密切合作,ADI 和 NI 才有机会探讨第二代 VST 如何能够达到行业所需的性能级别,并且 ADI 会根据 NI 的精确规格提供定制器件。NI 和 ADI 精诚合作,反复测试和优化器件性能,为 NI 提供了可集成到第二代 VST 的理想解决方案,也让双方对 5G 的性能需求达成共识。
双方的深入合作也助力实现了第二代 VST 的另一个核心优势,即显著缩小的尺寸。通过合作,ADI 和 NI 可以优化器件集成,帮助打造最终产品,并通过消除冗余器件和连接器来缩小尺寸。
正如我们与 National Instruments 之间超越器件本身的合作一样,双方的相互探讨也不局限于单个终端产品,我们正在携手推动创新技术、明确测试和性能要求,助推5G定义。
ADI丰富的技术产品组合以及不断进步的RF技术与无线电系统工程的深厚历史相结合,使其处于领先地位,5G才刚刚起步,我们还需要完成大量工作才能在2020年以前实现商用5G无线电网络。
欲了解更多,推荐您阅读或观看以下资料——
- 技术文章《从微波视角看 5G》http://www.analog.com/cn/technical-articles/5g-the-microwave-perspective.html
- 选择指南《2017 年 RF、微波和毫米波 IC 选择指南》http://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/product-selection-guide/RF-Microwave-and-Millimeter-Wave-IC-Selection-Guide-2017.pdf
- 白皮书《5G毫米波无线电 射频技术》http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/white-papers/RF-Technology-for-the-5G-Millimeter-Wave-Radio_cn.pdf
- 在线研讨会《面向5G无线电基站的RF技术》http://www.analog.com/cn/education/education-library/webcasts/rf-technology-for-5g-radio-base-stations.html
- 视频《毫米波5G信号链》http://www.analog.com/cn/education/education-library/videos/5638770352001.html