请问一些关于ADF4351的问题
1.ADF4351能在40~4.4GHz都单端输出2dBm的功率吗?功率波动为2dBm
2.辅助输出B也能在单端输出时输出2dBm的功率吗?功率博能能到2dBm吗?
3.在我测试过程中发现,辅助输出B的功率要比主输出A功率低一些,这是芯片本身具有的特点,还是我本身电路有待改进
希望得到相关工程师的解答和建议,谢谢了!!
请问一些关于ADF4351的问题
1.ADF4351能在40~4.4GHz都单端输出2dBm的功率吗?功率波动为2dBm
2.辅助输出B也能在单端输出时输出2dBm的功率吗?功率博能能到2dBm吗?
3.在我测试过程中发现,辅助输出B的功率要比主输出A功率低一些,这是芯片本身具有的特点,还是我本身电路有待改进
希望得到相关工程师的解答和建议,谢谢了!!
您好,关于RF产品(包括AD936x、AD9371、ADF、ADL、ADRF等)的技术问题,请您在ADI英文社区发帖提问
你可以试一试,在高端你的输出功率小,可以试着改变馈电的电感值看看。输出频率得功率跟馈电电感有很大关系,也许厂家使用的电感比较好吧。
以我个人经验来讲,你的馈电电感不应该这样布局,应该把电感一端直接放在传输线上,不要再延伸出一段线出来,这样就会导致你的输出功率推不出来,或是会出现其他问题。建议你沿着传输线边缘切断,把电感直接焊接到传输线上。这个问题越是高频越是严重,越是明显。然后还有一个问题,你的A+输出部分的R18那里与AVDD之间的那部分铜皮可以从C1边缘开始切掉。因为R18旁边那部分接地铜皮没有接地孔,看起来是不是像一个耦合器,所以A+路得功率可能有一部分耦合到地上去了。以上是根据我个人经验提出的建议,不一定对,请指教。
以上两个问题在高频的时候越是得注意,要不然调死了也调不出来。
用电阻的话,高频功率变化可能不大,低频功率变化就会很大。至于连接器肯定会有影响。
而且现在测出来的辅助输出B的功率要低于主输出A的,但是数据手册上说的功率损耗一样,就是Vvco的功耗一样,那应该差别不大才对,现在差了4 5个dBm