Post Go back to editing

ADCLK925无输出,急,求助。

Thread Summary

用户使用ADCLK925进行100MHz差分LVDS信号的一分二操作,但输出端无信号。最终答案建议检查VTT电压应为2.15V,并测试各引脚对地和对VCC的阻抗以排除短路问题。用户已确认VCC为3.3V,VTT为2V,且散热管脚已与地隔离,但问题仍未解决,怀疑芯片可能已损坏。
AI Generated Content

我们应用选了用ADCLK925 一分二,原理图如下,由振荡器产生100MHz,差分lvds电平,实际测试时在ADCLK925的1脚和2脚端有Vpp500mV左右100MHz信号,但是输出端9~12无任何输出。

从pdf看,第17脚参考设计是通过0.1uF电容然后接地的。我们的实际是直接接地,怀疑这个原因。

但是一般这样的芯片,散热脚接地都是没问题的,且这个管脚是NC状态,更加没有关系。

请ADI的工程师帮忙确认下,感谢。