购买一个HMC-T2240,但是使用一个月后发现,输出功率超差,我们的线缆和SMA 的接头都没有问题,但是我们输出30GHZ时,测量范围内相差2dB,输出4030GHZ时,测量范围内相差4dB,请帮忙看下问题所在,谢谢
购买一个HMC-T2240,但是使用一个月后发现,输出功率超差,我们的线缆和SMA 的接头都没有问题,但是我们输出30GHZ时,测量范围内相差2dB,输出4030GHZ时,测量范围内相差4dB,请帮忙看下问题所在,谢谢
1. 检查power supply有没有异常;
2. 线损和接头的差损有没有校掉
您好,已经检查过power supply,线损和接头都没有任何异常,更换后依旧出现这样的情况,无法使用
你是使用一个月之后出现增益异常, 请问使用环境有没有变化, 电流有没有变化?