求助,关于HMC829的几个问题

应用情况:3.3V和5V供电,100MHz参考输入,100MHz鉴相频率,使其输出3.8GHz。环路滤波器与datasheet一致。由FPGA(EP3C5M164)对其进行寄存器配置。在调试中出现偶尔锁定输出,偶尔无输出的情况。

问题如下:

1.关于两个电源(3.3V和5V)的上电顺序,资料上说5V先加,或同时加。这个要求是否需严格执行?若3.3V先加,会有何后果?

2.资料说必须先加上VDD后,才能加信号(参考)和SPI逻辑,以使进入想要的(HMC)模式。目前应用情况是,100MHz参考信号一直存在,且SPI逻辑由FPGA产生,该FPGA在初始化完成前输出为弱上拉。能否通过829的CEN引脚来解决这个问题?

3.掉电后需等待至少200ms才能重新上电,怎么理解?

4.在integer模式,CP offset到底要不要设置?几分资料表述不一致。

5.上电要进行软件复位,reg00具体写什么值?operating guide里面没有默认值

6.VCO reg的配置顺序和要求是什么??参考excel,目前的顺序是

Reg02 = {1'b0,6'h2,24'h1,1'b0}; 

Reg06 = {1'b0,6'h6,24'h2033CA,1'b0};

Reg07 = {1'b0,6'h7,24'h84D,1'b0};

Reg09 = {1'b0,6'h9,24'h555932,1'b0};

Reg0A = {1'b0,6'hA,24'h2046,1'b0};

Reg0B = {1'b0,6'hB,24'h7C061,1'b0}

Reg0F = {1'b0,6'hF,24'hC1,1'b0};

Reg05_05 = {1'b0,6'h5,24'h7E28,1'b0};

Reg05_04 = {1'b0,6'h5,24'hB6A0,1'b0};

Reg05_02 = {1'b0,6'h5,24'hE090,1'b0};

Reg05_00 = {1'b0,6'h5,24'h0,1'b0};

Reg03 = {1'b0,6'h3,24'h26,1'b0};

Reg04 = {1'b0,6'h4,24'h0,1'b0};

Reg05_03 = {1'b0,6'h5,24'h2898,1'b0};

Reg0A = {1'b0,6'hA,24'h3046,1'b0};

Reg05_00 = {1'b0,6'h5,24'h0,1'b0};

Reg0A = {1'b0,6'hA,24'h2046,1'b0};

以上Reg0A配置了3次,Reg05_00配置了2次,为何这么配置?

7.100MHz鉴相频率对应周期为10ns,Digital Lock Detect Window设置6.5ns。这个设置合适吗?可以怎么优化?

谢谢解答!