我的电路采用的是ADF4360-7的芯片手册中的原理图(如下图),想要输出一个1GHz的时钟信号,输入是10MHz。程序是FPGA写入,写入后用示波器测MUXOUT的输出,串行数据和R分频输出都是有波形,且正确,但是N分频没有输出,想请问大家这有可能是什么原因?电感我试了2.2nH和3.3nH的绕线电感,都不行
我的电路采用的是ADF4360-7的芯片手册中的原理图(如下图),想要输出一个1GHz的时钟信号,输入是10MHz。程序是FPGA写入,写入后用示波器测MUXOUT的输出,串行数据和R分频输出都是有波形,且正确,但是N分频没有输出,想请问大家这有可能是什么原因?电感我试了2.2nH和3.3nH的绕线电感,都不行
您好,该产品的应用问题请发至咱们英文论坛提问哦~