请问:
ADF4350的 RFout输出电压范围是多少,我看供电要求是3—3.6V,datasheet上提到的逻辑兼容性1.8V啥意思?
我想用这个芯片作为AD9739的DACCLK,可以吗?AD9739的DACCLK要求1.6—2V电压输入,如下图所示
我看了AD9739芯片的datasheet,有张电路图直接将AD9739 与ADF4350连载了一起,直接用了,没有加类似于ADCLK946的时钟放大器,这是咋回事?而且datasheet说>2Vp-p是啥意思?