目前寄存器设置如下:
Reg 01h<14> = 1
Reg 1Ah<9:0> = 40h ; Reg 1Ah<11:10> = 1:1 ; Reg 1Ah<13:12> = 1:0 (我在这里把LD—SDO接口强制设置在锁定检测状态,不需要其进行SDO串行数据输出); Reg 1Ah<19:14> = 0h ;
Reg 1Bh<3:0> = 2h ;
按照以上设置,我用频谱仪检测到输出信号已经锁定后,LD-SDO接口始终没有输出一个高电平,求解?
目前寄存器设置如下:
Reg 01h<14> = 1
Reg 1Ah<9:0> = 40h ; Reg 1Ah<11:10> = 1:1 ; Reg 1Ah<13:12> = 1:0 (我在这里把LD—SDO接口强制设置在锁定检测状态,不需要其进行SDO串行数据输出); Reg 1Ah<19:14> = 0h ;
Reg 1Bh<3:0> = 2h ;
按照以上设置,我用频谱仪检测到输出信号已经锁定后,LD-SDO接口始终没有输出一个高电平,求解?
您好,关于RF产品的技术问题,请您在ADI英文社区发帖提问