HMC838 调试过程中发现低频率段的相位噪声很差,并且环路带宽变得很宽,而高频率段相位噪声相对较好,环路带宽和设计带宽接近。调整了电流泵的大小,稍微可以改善带内噪声,但是高低频率的环路带宽差异没明显改善。请问可能的问题在什么地方?PFD:19.2MHz(1.25Vpp),小数分频模式,Fout,1.6~1.7GHz。环路带宽:50KHz,使用了Hittite PLL simulation tools 设计了4阶环路滤波器。 附图
您好,关于RF产品的技术问题,请您在ADI英文社区发帖提问
RF and Microwave | EngineerZone
请问您的设计和PLL sim出来的结果一致吗?环路如果宽了,你要看下Ref的噪声怎么样。按道理HMC838的噪声是比较好的。你可以用手册推荐的环路,用50MHz的参考试一试。内部VCO的噪声基本不会反映到最后噪声上去。VCO都是窄带的,对带宽影响不至于特别大。要么就是环路设计有问题呢。