Post Go back to editing

关于 6350评估板(6300/6301)上时钟耦合连接的问题

Hi

(图片请参考附件)

本人在使用HMC 6300/6301中发现6350评估板上时钟的对接和耦合方式非常奇怪,违反通识。 6350单板上通往6300/6350连接器的最后一级时钟如下图:

SY100EP11DS上获知,其输出Q0/Q1都是LVPECL电平。同时从6300/6301DS获知,其REF CLK输入也兼容LVPECL电平。那常规做法应该使用LVPECL—LVPECL DCAC耦合连接方式。如下图:

 

                   AC coupling                                                             DC coupling

SY100EP11UKG 的手册也推荐使用这种连接方式.

但是,6350 评估板上连接方式不知道是何种方式?用意是什么?烦请高人解释。

多谢。

attachment.docx
Parents
  • 你发的截图只有隔直电容以前,这一部分跟 AC coupling 隔直电容左边的电路图是一样的。串联的电阻是限流电阻,可以修改串联电阻的阻值调整传输线阻抗。参考示意图隔直电容右边的圆柱体表示传输线需要进行50欧姆阻抗匹配。传输线做阻抗匹配可以在PCB设计的时候进行,但是如果PCB阻抗匹配做的不好可以通过调整这个阻抗值调整传输线阻抗。

Reply
  • 你发的截图只有隔直电容以前,这一部分跟 AC coupling 隔直电容左边的电路图是一样的。串联的电阻是限流电阻,可以修改串联电阻的阻值调整传输线阻抗。参考示意图隔直电容右边的圆柱体表示传输线需要进行50欧姆阻抗匹配。传输线做阻抗匹配可以在PCB设计的时候进行,但是如果PCB阻抗匹配做的不好可以通过调整这个阻抗值调整传输线阻抗。

Children
No Data