在MAX22513.PDF用户手册中,第3页涉及到温度范围
但是在本文档中第21页所描述的温度是150摄氏度,超过了贮存温度的150摄氏度。
在22页中热关断一节中的温度是170摄氏度,超出了结温+165摄氏度的限制
我想确定一下两项功能的温度关断参数是否正确?
在MAX22513.PDF用户手册中,第3页涉及到温度范围
但是在本文档中第21页所描述的温度是150摄氏度,超过了贮存温度的150摄氏度。
在22页中热关断一节中的温度是170摄氏度,超出了结温+165摄氏度的限制
我想确定一下两项功能的温度关断参数是否正确?
规格书正确没什么错误。
C/Q和DO/DI是各通道的驱动器的结温超过150°就会把各自的driver 关闭。
后面170 是整个die的平均温度超过170 就进入thermal shutdown模式,所有的C/Q DODI包括regulator全关闭。
保存温度比这两个温度低没什么问题。