Post Go back to editing

数据手册问题

Thread Summary

用户在配置SPI半双工模式时,按照数据手册的步骤无法正确读取CHIP ID寄存器数据,得到的值为0x00。经过进一步测试,使用SDI/A1端口代替SDO/SDA端口读取寄存器数据,结果与数据手册描述一致。Analog Devices确认数据手册存在错误,后续将进行更正。
AI Generated Content

数据手册版本:19-100455; Rev 4; 7/19

数据手册的第29页介绍了SPI半双工的通信模式的配置流程,具体流程如下:

  • 通过配置SPIHDX使能SPI的半双工通信模式
  • SDI/A1接地
  • 通过SDO/SDA发送读命令和寄存器地址
  • 通过SDO/SDA接收芯片返回的寄存器数据

详细描述如下图所示。

按照上述方式对芯片进行实测、对RTL数据进行仿真,读出CHIP ID寄存器的数据都是0x00,与数据手册描述的默认值不同,我们判断通过上述方法不能正常读取数据

用SDI/A1端口代替SDO/SDA端口执行寄存器读取操作,读出寄存器数据为0001_0010,与数据手册的描述一致。

请问数据手册是否存在问题?

Parents Reply Children