当我输入两路相位相差30度,频率和幅值都是25MHz、3V的方波信号,示波器上显示的波形不是方波,如下图
当我把输入信号的频率降低后,输出波形是
外围电路连接如下图
您好!建议您按照数据手册图1连接电路。把您的输入波形发出来看看呢。
您好!
如楼上所说的,您输入信号波形是什么样的?输出波形您可以参考数据手册中图8~图10,类似于脉冲信号。另外,如果您改变两输入信号频率和相位,输出是否有相应变化呢?
出来了
是什么问题啊