在设计团队不断精益的今天,工程师不仅需要深厚的技术积淀,而且必须能够跨专业设计。从模拟到数字,从硬件电路到软件,样样精通,无所不能。ADI2013在线设计峰会,旨在帮助您在一个日益复杂、压力巨大的世界里简化设计。
这里,我们整理了系列峰会中,10月15日举行的“高速系统的频率合成和时钟产生”中工程师提出的一些常见问题和实用问题解答分享给大家。
查看ADI 2013在线设计峰会相关研讨会视频及资料,请点击http://ezchina.analog.com/message/9778
基础知识问答
锁相环主要应用在哪些地方?
主要用于频率合成的应用中,如收发信机的本振,仪器仪表的频率源等。
时钟芯片的主要应用领域是什么?
时钟芯片的主要应用领域,Low jitter, low phase noise clock distribution 10/40/100 Gb/sec networking line cards, including SONET, Synchronous Ethernet, Clocking high speed ADCs, DACs, DDSs, DDCs, DUCs, MxFEs High performance tranceiver, ATE and instrumentation
是不是此类芯片输出的都是方波?有没有正弦波?
锁相环芯片输出通常为正弦波信号;时钟专用芯片输出为方波时钟信号。
对于零点几Hz的环路带宽的ADPLL来说,其DCO/NCO用什么实现的?
均是芯片内部的组块,不再需要外加模块了。
ADC的采样时钟一般有什么要求?从晶振出来的需要加缓冲或驱动吗?
主要需要考虑驱动能力和抖动性能。加缓冲驱动器主要是为了增加驱动能力,并且可以提高始终信号压摆率。
锁相环和时钟芯片输出的波形是不是都是正弦波?
锁相环输出一般为正弦波,时钟专用芯片一般为时钟方波信号。
当时的PLL 的分频N怎么可以是小数,难道是数字位吗
其实分频器都是由数字计数器实现的,具体可以登陆ADI官网观看锁相环基础知识视频。
DDS参考源用的是低频还是高频?
通常使用高频率,但是目前ADI高速DDS内部具有参考倍频电路,因此低频也是可以的。
使用VCO时,输出频率跟VCO有什么关系
与调谐电压和压控灵敏度等相关。
PLL除了倍频外一般还具有分频功能吗?
有的,如ADF4007。
PLL倍频,输出速率最高达到多少
目前最高频率可以到18GHz。
PLL捕捉时间一般由哪些因素决定?
锁相环锁定时间通常由环路带宽,电荷泵电流等决定。
小数分频会产生累积误差吗?
锁相环的误差主要通过相位误差和频率误差进行衡量。
PLL出来的频率准确么?
对于输出频率来说是锁定的状态是准确的。通常锁相环输出误差由频率误差和相位误差进行衡量。
多高的频率下需要考虑使用DDS或PLL?
主要取决于应用需求。目前ADI的产品,DDS最高输出频率1.4GHz,PLL最高可达到18GHz。
提高鉴相频率,会对相位噪声产生怎样的影响
在输出频率一定时,提高鉴相频率一般会改善PLL的相位噪声,因为PLL贡献的噪声等于FOM + 10log (fPFD) +20log(fout/fPFD)。
频率合成器PLL基准输入是一个稳定、无干扰的恒定频率信号吗?
一般应用是这样的。但是我们的时钟芯片有的应用到时钟去抖应用中,基准源本身质量可以不高,例如AD9557。
环路滤波器在实际调试时,怎么根据频谱的状态,调整环路参数?
一般根据相位噪声测试曲线,看环路滤波器带宽是否合适,与VCO开环噪声相比较。可以根据VCO与PLL相位噪声交点,确定最合适的环路滤波器带宽。
DDS系统和其他系统优势在哪里?
首先,DDS具有极高的频率精度,例如AD9910,系统时钟为1GHz时,频率精度约为0.23Hz,用锁相环是很难实现这样的频率间隔的;第二,DDS具有非常好的频率灵活性,数字控制频率输出;第三,DDS具有扫频能力,并且有极快的跳频速度,例如AD9910的最短跳频时间为4ns,而锁相环变频时需要重新锁定,锁定时间通常为几十us至百us限制了其调频速度。第四,DDS可以进行频率、幅度和相位调制,改变频率输出时相位能保持连续。
DDS输出的的时钟是否要去耦之类的设计?
需要使用低通滤波器滤除镜频和时钟的倍频等杂谱。不需要去耦,去耦一般是直流上的一个概念。
倍频系统、分频系统是不是一种算法?
DDS是一个分频系统,包括参考时钟部分、相位累加器、相位到幅度的转换单元、以及DAC。主要是硬件组成了系统。