Post Go back to editing

ADI设计峰会讲义分享——实现更高信号处理性能的高级技术

ADI首届设计峰会吸引了全国专业工程师的热烈关注和参与,相关主题技术研讨与交流获得了工程师的积极反响。小编经过努力,拿到其中部分的演讲PPT资料,将在论坛中以图文形式与大家分享,并提供完整的PDF资料下载。希望大家喜欢哦!

讲义涉及以下主题内

五种类型的频率合成

什么是时钟? 常用频率是多少?

锁相环(PLL)基本模型

鉴频鉴相器(PFD) 驱动电荷泵(CP)

数字PLL框图 —— 分频器

PLL中输入参考分频器 和预分频器

整数N分频与 小数N分频频率合成器的比较

全数字PLL详细框图 (图中所示为AD9557)



PLL主要技术参数

PLL的常见用途

频率变换示例:



抖动清除

切换和保持

切换、同步和保持


锁相环(PLL)的 时钟应用


AD9516系列1.5 -3.0 GHz、8/5通道时钟分配IC

应用 – 无线收发器卡

应用 – 线路卡

SyncE / IEEE1588 混合 (含支持纯IEEE1588的连接)

DDS用于时钟产生

利用DDS产生时钟

灵活的DDS系统

信号流经DDS架构

AD9858 1GSPS DDS, 集成鉴相器和乘法器

使用AD9858实现 DDS单环路上变频

DDS与PLL

混合配置

数据转换器时钟的问题

 

相对于ADC输入测量 有效孔径延迟时间

抖动 – ADC中的SHA引入的常见噪声源

时钟抖动随模拟信号增大而限制信噪比

逻辑门/驱动器的加性RMS抖动

根据架构与性能分类

电压控制振荡器

电压控制振荡器 ADF5508

系统时钟分配示例

AD9512 1.2GHz时钟分配IC

ADI公司的完整时钟产品组合

内容回顾

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.