我想用FPGA控制AD9910,spi串口通信模式,首先mast_rest拉高,等待5ms后,CS拉低发送cfr1 = 32'h00000002;cfr2 = 32'h01000000;cfr3 = 32'h050F4132;profil0= 64'h3000000025097b42;波形杂乱,不是预期的正弦波形,读取寄存器sdo也是一直拉高,怀疑是SPI没用将配置写进去,不知道是哪里出现了问题,求助,外部时钟40M

我想用FPGA控制AD9910,spi串口通信模式,首先mast_rest拉高,等待5ms后,CS拉低发送cfr1 = 32'h00000002;cfr2 = 32'h01000000;cfr3 = 32'h050F4132;profil0= 64'h3000000025097b42;波形杂乱,不是预期的正弦波形,读取寄存器sdo也是一直拉高,怀疑是SPI没用将配置写进去,不知道是哪里出现了问题,求助,外部时钟40M

请注意,在不启用内部 Multiplier 的情况下,最小的参考输入时钟为 60M。

此外, SPI 读写时序必须与数据手册保持一致,可以使用示波器或者逻辑分析仪检查时序。

好的,谢谢,通过tb仿真和ila抓取的时序来看,spi理论上的时序应该是没问题的,外部输入时钟是40M,但会启用内部的pll,倍频25倍,但根据读取寄存器cfr1的值,sdo一直拉高,很大可能是没有配置成功

好的,谢谢,通过tb仿真和ila抓取的时序来看,spi理论上的时序应该是没问题的,外部输入时钟是40M,但会启用内部的pll,倍频25倍,但根据读取寄存器cfr1的值,sdo一直拉高,很大可能是没有配置成功

请参考:AD9910 FPGA Code。