Post Go back to editing

关于ADF4360-8输出电平的问题

Thread Summary

用户询问ADF4360-8输出时钟信号最大功率为0dBm时,如何转换为满足单端LVCMOS时钟要求的2V高电平。最终建议使用ADCLKXXX系列Clock Buffer产品来实现所需的电平转换。
AI Generated Content

ADF4360-8的手册中给出输出时钟信号的最大功率为0dBm,对应1mW,如果按照负载50ohm计算,得到均方根电压值为0.22V,对应峰峰值Vpp为0.316V。

但是我需要一个单端的lvcmos时钟,至少要达到2V才认为是高电平,最高不能超过0.8V被认为是低电平。

请问我的计算有没有问题,应该用什么转换电路?谢谢