求助:FPGA控制DDS输出调频信号时,频谱仪上只出来一个下限值(正斜率调频),没有调频。

FPGA控制AD9910产生一个调频信号,用Quartus II软件编程下载,JATG模式,程序很简单,只是采用DRG模式输出一个调频信号,但是我的输出结果只有一个下限值(正斜率调频,负斜率调频时只出现上限值),感觉好像是没跳起来,但是我用示波器检查调频dds_ctrl信号和io_update信号是对的,有上升沿的作用,请教大神指导一下,这种情况是怎么回事??

附注:加入点频模式程序时,输出是正确的。