AD9914杂散问题

贵公司的专家们好,我最近在做的项目使用的AD9914芯片,芯片使用3.2GHz参考时钟,DDS输出950MHz信号时150MHz,200MHz,处有-65dBc左右的杂散,300MHz处有-60dBc的杂散,使用的是Profile调制模式,OSK使能和不使能都试过,还是不能改变杂散,请问这个杂散问题如何解决啊,或者你们有没有AD9914出点频的寄存器配置示例啊。

Parents
  • 答主的意思是很有可能是问题出在你这里啊。。。

    看杂散随主频变化,是为了定位杂散的来源,你最好能够定量给出关系,比如主频变化10Mhz,杂散中的各个成分分别变化-10MHz,+20MHz,维持不变。。。等等。

    我想你可能也需要适当的更改采样时钟的频率并做同样的记录,这样可以更好的定位问题来源。

Reply
  • 答主的意思是很有可能是问题出在你这里啊。。。

    看杂散随主频变化,是为了定位杂散的来源,你最好能够定量给出关系,比如主频变化10Mhz,杂散中的各个成分分别变化-10MHz,+20MHz,维持不变。。。等等。

    我想你可能也需要适当的更改采样时钟的频率并做同样的记录,这样可以更好的定位问题来源。

Children
No Data