Post Go back to editing

请问AD9910能否输出三角波、锯齿波和方波?

您好,

  我想用AD9910的DRG模式输出三角波和锯齿波,请问是否可以实现。

  我按照个人理解配置了一些寄存器,发现输出波形在y=0附近仍然有很严重的正弦调制,请问是否能输出完全规整的三角波和锯齿波呢?

  按照个人理解,DRG模式下,控制DRHOLD引脚即能输出方波,此时的频率信息是否也需要非常精确的对应呢?

  下面是我当前用于输出三角波的寄存器配置:

   01:0x006E 0820

     02:  0x183F C000

     0E:  0x3FFF 0000 0002 0000

     0B:  0xFFFF FFFF 0000 0000

     0C:  0x0020 0000 0020 0000

     0D:  0x0001 0001

     附件中是示波器采集到的当前的“三角波”。

  请指点,谢谢!

Parents
  • 您好,按照您的建议,现在的确可以输出三角波了。

    但是仍然有一些疑问:

    1、我断开了所有后端的电路,直接从芯片输出测量IOUT和IOUT两 个引脚,但是发现这两个引脚的共模电压并不一样,其中一个的为1/4满量程而另外一个为3/4满量程。最主要的是,两个引脚的共模电压并不固定,重启后可 能会互相交换(即其中一个可能是1/4也可能是3/4),这样的话,如果我后端使用直流耦合放大,如果去除掉两个引脚之间的共模电压差?

    2、我在使用RAM输出的时候,如何使用直流耦合来输出信号?

    谢谢。

Reply
  • 您好,按照您的建议,现在的确可以输出三角波了。

    但是仍然有一些疑问:

    1、我断开了所有后端的电路,直接从芯片输出测量IOUT和IOUT两 个引脚,但是发现这两个引脚的共模电压并不一样,其中一个的为1/4满量程而另外一个为3/4满量程。最主要的是,两个引脚的共模电压并不固定,重启后可 能会互相交换(即其中一个可能是1/4也可能是3/4),这样的话,如果我后端使用直流耦合放大,如果去除掉两个引脚之间的共模电压差?

    2、我在使用RAM输出的时候,如何使用直流耦合来输出信号?

    谢谢。

Children
No Data