您好,
我想用AD9910的DRG模式输出三角波和锯齿波,请问是否可以实现。
我按照个人理解配置了一些寄存器,发现输出波形在y=0附近仍然有很严重的正弦调制,请问是否能输出完全规整的三角波和锯齿波呢?
按照个人理解,DRG模式下,控制DRHOLD引脚即能输出方波,此时的频率信息是否也需要非常精确的对应呢?
下面是我当前用于输出三角波的寄存器配置:
01:0x006E 0820
02: 0x183F C000
0E: 0x3FFF 0000 0002 0000
0B: 0xFFFF FFFF 0000 0000
0C: 0x0020 0000 0020 0000
0D: 0x0001 0001
附件中是示波器采集到的当前的“三角波”。
请指点,谢谢!