Post Go back to editing

关于ad9914 、24分频时钟sync_clk的问题

     1:我现在配置ad9914为program modulus模式,配置寄存器模式为并口模式(配置模式的四个管脚为“0000”)当把sync_clk使能至为'1'时,用示波器测得该时钟输出偏置在3.3v上,但幅度很小,只有300mv左右,请问这输出是正确的吗?像这种反馈时钟的电平标准是否是lvcmos3.3v电平标准?

     2:关于杂散问题。如现在ad9914的时钟为3.5GHz,输出500MHz的点频,其与二次谐波1GHz处的杂散为-48dBc,向右偏移1MHz,输出501MH后,再偏回500MHz的点频,此时其与二次谐波1GHz处的杂散变为-54dBc,请问出现这种现象是什么原因?即其杂散情况会变化。我外部的控制芯片为FPGA,是否是由外部的开关噪声引起的?

Parents
  • 我知道DAC的采样率是3.5G。32位并行口的速率是140M多点,可以实现140M的调制速率。从我的测试来看,SYNC_CLK的驱动能力是有问题的,驱动摆幅很小。其实这个问题不算什么大问题,在datasheet里面说明清楚就可以了。我是想问有没有什么内部寄存器可以增加这个摆幅或者我什么地方配置错误或者用错了。如果芯片就是这样子,那我改版的时候加一个小的驱动芯片上去就好了。  所以帮忙确认一下啊这个问题是正常的,就可以了

Reply
  • 我知道DAC的采样率是3.5G。32位并行口的速率是140M多点,可以实现140M的调制速率。从我的测试来看,SYNC_CLK的驱动能力是有问题的,驱动摆幅很小。其实这个问题不算什么大问题,在datasheet里面说明清楚就可以了。我是想问有没有什么内部寄存器可以增加这个摆幅或者我什么地方配置错误或者用错了。如果芯片就是这样子,那我改版的时候加一个小的驱动芯片上去就好了。  所以帮忙确认一下啊这个问题是正常的,就可以了

Children
No Data