各位达人们,现在正在使用9910产生点频信号,现在出现了点问题,求助~~
若使用1.0G外部时钟 配置寄存器可以产生210M点频信号,然后将时钟换为40M后倍频系数25倍,发现锁相环不能锁定,但是将时钟换为25M后,倍频系数40倍可以正常锁定,50M 20倍的时候 试了一次 也能锁定。
环路的参数是按照要求计算的,麻烦问一下 这应该是怎么回事呢?
谢谢了!
各位达人们,现在正在使用9910产生点频信号,现在出现了点问题,求助~~
若使用1.0G外部时钟 配置寄存器可以产生210M点频信号,然后将时钟换为40M后倍频系数25倍,发现锁相环不能锁定,但是将时钟换为25M后,倍频系数40倍可以正常锁定,50M 20倍的时候 试了一次 也能锁定。
环路的参数是按照要求计算的,麻烦问一下 这应该是怎么回事呢?
谢谢了!
最大可能性还是环路参数设置的问题,建议使用50KHz带宽,55度Phase Margin计算一个环路滤波器试一试呢。
非常感谢!!,应该不是环路的问题 ,后来尝试这改变SPI的clk 就好了 但是还不知道问题所在!!
我觉得应该与环路滤波有关系,每个主频对应一个环路滤波参数