小弟最近使用AD9854芯片,根据手册上的电路原理图,手工做了一个PCB板,主要参数:外部时钟30MHz有源晶振单端输入,内部PLL倍频到270MHz,控制信号输出频率为40MHz,但是输出信号确包含其他频率的杂散信号,示波器测量信号如下图所示,
1、从图可以看出信号包含240MHz信号和300MHz信号(估计是时钟的干扰),问这两个信号如何产生,如何解决?
2、输出信号的80MHz杂散要不要去除,(频谱上不是很明显)
小弟最近使用AD9854芯片,根据手册上的电路原理图,手工做了一个PCB板,主要参数:外部时钟30MHz有源晶振单端输入,内部PLL倍频到270MHz,控制信号输出频率为40MHz,但是输出信号确包含其他频率的杂散信号,示波器测量信号如下图所示,
1、从图可以看出信号包含240MHz信号和300MHz信号(估计是时钟的干扰),问这两个信号如何产生,如何解决?
2、输出信号的80MHz杂散要不要去除,(频谱上不是很明显)
AD9854
在 2013-10-21 11:10:37,ADI_Eva <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道:
|
|
中文技术支持
|
|
Re: AD9854输出信号问题
created by ADI_Eva in 时钟和DDS专区 - 查看全部讨论
您好,请问您使用的芯片型号是AD9954还是AD9854?AD9954是DDS芯片,而AD9854是视频中CCD信号处理芯片。
通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息
如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。
在 时钟和DDS专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持
|
|
您好,请问您使用的芯片型号是AD9954还是AD9854?AD9954是DDS芯片,而AD9854是视频中CCD信号处理芯片。
DDS输出的信号频谱中都会有输出频率,时钟频率,时钟频率的倍数,时钟频率加减输出频率等镜像频率,杂散可以使用ADIsimDDS进行仿真。一般在后面加低通滤波器将这些杂谱滤除。
一切对您的系统造成影响的杂谱都需要去除。
你说的,明白了,谢谢,普通的高频信号会不会也有镜像频率,倍频等现象?