AD9520时钟芯片参数设置求教

大家好,我一开始设计的时候使用的是AD9520-1,但是后期发现需要产生1GHz的时钟,而由于AD9520-1的VCO范围是2.27GHz~2.65GHz,而VCO divider和channel divider都只能为整数,所以得不到1GHz的时钟了。

求教一下,如果将VCO设置为2GHz是否可行?或者我看到AD9520-3的VCO范围覆盖了2GHz,想使用它将VCO divider设置为2来得到1GHz的时钟来实现,不知道-3的引脚是否与-1是否完全兼容?

谢谢。