1. 首先核查电路连接,包括供电接地等是否正确;
2. 核查无源晶振所需的电容大小;
3. XTAL_SEL 引脚是否接到了1.8V;
4. 相应的寄存器设置是否正确,寄存器的值可借助评估软件得出;
AD9910评估版软件下载链接:http://www.analog.com/en/rfif-components/direct-digital-synthesis-dds/ad9910/products/EVAL-AD9910/eb.html
示例代码下载链接:http://www.analog.com/zh/content/cast_index_code_example/fca.html
评估软件安装后设置所需的功能,就能得到相应的寄存器值
5.特别是PLL的设置,还有环路滤波器的大小;
6.通过SYNC_CLK引脚核查您所设置的系统时钟是否正确,这个引脚是系统时钟的四分之一分频;
7. 如果实在没有出来时钟信号,建议先使用有源时钟25MHz做参考源,调试出正确的系统时钟频率后,再使用相同的设置相同的电路试一试晶体(仅仅改变XTAL_SEL引脚点平)。
示例代码下载链接失效了,请问还有新的么
示例代码下载链接失效了,请问还有新的么