Post Go back to editing

求助:ADF4360-7输出信号相噪问题

用ADF4360做频综,10MHz的温补晶振,给到鉴相器的频率为2MHz,VCO输出816MHz。

环路带宽为20KHz,CP输出为最大值。

在扫相噪的时候,从10Hz到1MHz,近端相噪很差,在100Hz的偏移出有一小段明显的鼓包。

VCO供电使用线性稳压电源提供,参考钟也用了标准的信号源设备,但问题仍然存在。

附件是拍的相噪图片,请大家帮忙分析下这个现象可能是由什么造成的,多谢!

Parents Reply Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.