AD9517-3 PLL无法锁定

您好,我们想得到120MHz的时钟信号,请问为什么ad9517-3不能够锁定,参数设置如下:

R = 1    A=0x04    B=0x16

Prescaler P,use DM mode (Divide-by-8 (8/9 mode))

VCO divider = 3

Channel Divider=0x21(分频系数为5)


参考时钟为10MHz,PFD为10MHz,使用内部VCO

请问是什么原因?


多谢!

  • Kerb,

    使用AD9517的几个注意事项:PLL1 工作模式应该为正常。VCO需要校准到指定的频段,条件是,进行正确的分频器配置,设计合理的模拟锁相环滤波器(通过ADISimCLK)。这里你提到10MHz的参考输入,PFD为10MHz,若10MHz是晶振等干净时钟源,可以设计一个100KHz的左右的滤波器来得到一个高频输出,若参考10MHz的为较差的源,如CDR恢复钟,需要设计较窄的滤波器来去抖,对AD9517而言,最窄的滤波器建议在1kHz左右。另外需要注意的是电荷泵电流在仿真完成后,不要随意调整大小,以避免相位裕度损失太多引起失锁。若能发给我们你的AD9517.stp文件及原理图PLL滤波器,我们可以帮你检查。

    Yiming